This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:编程后 TMS320F2812PGFA 校验和 NG

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909313/tms320f2812-tms320f2812pgfa-check-sum-ng-after-programming

器件型号:TMS320F2812

我们发现 IC EMR180038P1测试失败在生产 EMR417501G1时、缺陷率为40%。 初始分析结果如下。

    • EMR180038P1缺陷的 D/C 主要集中在 CG-88C5XQW (100%)上、另一个 D/C CG-94CON3W 良好。
    • 验证3个 IC 的校验和、该 IC 已进行内部编程、发现2个 IC 出现故障、我们的编程 TE 怀疑原材料是非空白部件。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此信息发送给或质量组织、以了解后续行动的正确方式。

    您确定这些故障器件是 TI 的新器件吗?  根据生产日期代码、您可能会看到您是否从其他人购买。 在这种情况下、它们可能被使用/已经被编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击此链接

    http://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在出厂时进行了编程、然后验证 CG-88C5XQW (100%)上的校验和 NG、另一个 D/C CG-94CON3W 良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进、您是否能够访问 Chris 提供的链接、以便将器件提交回 TI 进行潜在的故障分析?

    最棒的

    Matthew