主题中讨论的其他器件: TIDM-02008
好的、希望大家身体健康。
我需要知道 C3M0030090K SiC MOSFET 中的功率损耗
用于[TIDM-02002]直流/直流转换器上的全桥初级侧和次级侧
我使用[TIDM-02008]作为 PFC 级380V 直流输出@ 3.3kW。
我的查询:
1-初级和次级的 C3M0030090K SiC MOSFET 中的功率损耗。
2 -是否可以使用
C3M0065100K (N 通道、1000V、35A、RDS ON (65m Ω)、113.5W) 代替
C3M0030090K (N 通道、900V、63A、RDS ON (30m Ω)、149W)?
如果可能、C3M0065100K SiC MOSFET 中的功率损耗是多少?
提前感谢
此致、
Abdalla Saad