This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:.pinit 和崩溃全局构造函数

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958651/ccs-tms320f28375d-pinit-and-crashing-global-constructors

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试调试一个困难的问题、想知道这里是否有人对这个问题有任何见解。  我的固件应用程序在闪存之外运行。  我的链接器文件中有一个错误、其中.pinit 段映射到 RAM 而不是闪存。  这样做的结果是、当我对代码进行编程/调试时、我的代码可以正常运行、但当我对电路板进行下电上电并从闪存引导时、我的所有全局对象(C++类)都未正确初始化。

修复此错误以使.pinit 映射到闪存而不是 RAM 后、当我从调试器加载程序时、我的程序仍然正常运行、 但是、当我对电路板进行下电上电并从闪存引导时、没有发生任何事情、如所示、根据 LED 切换判断、即使主代码的前几行似乎也没有执行。  然后、我对几个全局对象进行了注释、当我只有少数几个定义了程序运行时、 但是、当我通过特定的全局对象阈值时、具体来说、哪一个对象无关紧要、什么都不运行、CPU 似乎在到达前几行 main 之前被锁定。

我将在这里附加我的 cmd 文件。  如果您有任何关于如何进一步调试此功能的建议、我们将不胜感激。

#ifdef CLA_C
//定义将由
CLA 编译器用于局部符号和 temps 的 CLA 暂存区的大小
//还强制引用标记
了//暂存区的特殊符号。
CLA_ScratchPad_size = 0x100;
--undef_sym=__cla_scratchpad_end
--undef_sym=_cla_scratchpad_start
#endif //cla_C


MEMORY
{
/* begin 用于"引导至闪存"引导加载程序模式*/
begin :origin = 0x080000、length = 0x000002
boot_RSVD :origin = 0x000002、length = 0x0001AE // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
RAMM0 :origin = 0x0001B0、length = 0x000250
RAMM1 :origin = 0x000400、length = 0x000400 /*片上 RAM 块 M1 *//
RAMD0 :origin = 0x00C000、length = 0x000800
// RAMD1 :origin = 0x00C800,length = 0x000800
RAMD0_1 :origin = 0x00C000、length = 0x001000
// RAMLS0 :origin = 0x008000、length = 0x001000
RAMLS0 :origin = 0x008000、length = 0x000800
RAMLS1 :origin = 0x008800,length = 0x000800
RAMLS2 :origin = 0x009000、length = 0x000800
RAMLS3 :origin = 0x009800,length = 0x000800
RAMLS4 :origin = 0x00A000、length = 0x000800
RAMLS5 :origin = 0x00A800,length = 0x000800
RAMLS6 :origin = 0x00B000、length = 0x000800
RAMLS7 :origin = 0x00B800,length = 0x000800

RAMGS0 :origin = 0x00D000、length = 0x005000
// RAMGS0 :origin = 0x00D000、length = 0x001000
// RAMGS1 :origin = 0x00E000、length = 0x001000
// RAMGS2 :origin = 0x00F000、length = 0x001000
// RAMGS3 :origin = 0x010000,length = 0x001000

// RAMGS_4 :origin = 0x011000,length = 0x004000

// RAMGS4 :origin = 0x011000,length = 0x001000
RAMGS5 :origin = 0x012000,length = 0x004000
// RAMGS5 :origin = 0x012000,length = 0x001000
// RAMGS6 :origin = 0x013000、length = 0x001000
// RAMGS7 :origin = 0x014000、length = 0x001000
// RAMGS8 :origin = 0x015000,length = 0x001000
RAMGS9 :origin = 0x016000,length = 0x001000
RAMGS10 :origin = 0x017000、length = 0x005000
// RAMGS10 :origin = 0x017000、length = 0x001000
// RAMGS11 :origin = 0x018000、length = 0x001000
// RAMGS12 :origin = 0x019000、length = 0x001000
// RAMGS13 :origin = 0x01A000、length = 0x001000
// RAMGS14 :origin = 0x01B000、length = 0x001000
RAMGS15 :origin = 0x01C000、length = 0x001000

//闪存扇区*/
FLASHA :origin = 0x080002、length = 0x001FFE//片上闪存*/
FLASHB :origin = 0x082000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHC :origin = 0x084000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHD :origin = 0x086000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHE :origin = 0x088000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHF :origin = 0x090000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHG :origin = 0x098000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHH :origin = 0x0A0000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHI :origin = 0x0A8000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHJ :origin = 0x0B0000、length = 0x008000//片上闪存*/
FLASHK :origin = 0x0B8000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHL :origin = 0x0BA000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHM :origin = 0x0BC000、length = 0x002000//片上闪存*/
FLASHN :origin = 0x0BE000、length = 0x002000//片上闪存*/

CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03A000、length = 0x000800
CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03B000、length = 0x000800

CANA_MSG_RAM :origin = 0x049000、length = 0x000800
CANB_MSG_RAM :origin = 0x04B000、length = 0x000800

复位 :origin = 0x3FFFC0、length = 0x000002

CLA1_MSGRAMLOW:origin = 0x001480、length = 0x000080
CLA1_MSGRAMHIGH:origin = 0x001500、length = 0x000080
}

SECTIONS
{
codestart :>开始,align (4)
.text :>> FLASHB | FLASHH | FLASHI | FLASHJ | FLASHK | FLASHL | FLASHM | FLASHN、ALIGN (4)
.cinit :> FLASHG,ALIGN (4)

.switch :> FLASHG,align (4)
.reset :>重置,类型= DSECT /*未使用,*/
.stack :> RAMM1
DMARAML4:> RAMGS0


#if defined (__TI_EABI __)

.init_array :> FLASHG,ALIGN (8)
.bss :> RAMGS0、ALIGN (4)
.bss:输出 :> RAMLS0,align(4)
.bss:CIO :> RAMLS0
.data :> RAMLS0
.sysmem :> RAMLS0/*
初始化段进入闪存*/
.const :> FLASHG、align (8)
#else
.pinit :> FLASHG,align (8)
.ebss :> RAMGS0

.esysmem :> RAMGS10,ALIG(8)

.cio :> RAMLS6 | RAMLS7,align(8)
//初始化段进入闪存*/
.econst :> FLASHG、ALIGN (8)
#endif


//闪存编程缓冲器*/
BufferDataSection:> RAMLS5、ALIGN (8)


MSGRAM_CPU1_TO_CPU2:> CPU1TOCPU2RAM,type=NOINIT MSGRAM_CPU2_TO_CPU2
:> CPU2TO_CPU1,type=NOINIT

/* CLA 特定部分*/
#if defined (__TI_EABI __)
Cla1Prog :LOAD = FLASHF、
运行= RAMLS4 | RAMLS5、
Load_start (Cla1funcsLoadStart)、
LOAD_END (Cla1funcsLoadEnd)、
run_start (Cla1funcsRunStart)、
load_size (Cla1funcsLoadSize)、
align (8)
#else
Cla1Prog :LOAD = FLASHF、
运行= RAMLS4 | RAMLS5、
load_start (_Cla1funcsLoadStart)、
load_end (_Cla1funcsLoadEnd)、
run_start (_Cla1funcsRunStart)、
load_size (_Cla1funcsLoadSize)、
align (8)
#endif
ClaData:> RAMLS3


#ifdef __TI_Compiler_version__
#if __TI_Compiler_version__>=15009000

#if defined (_TI_EABI)

组{.TI.ramfunc{-l F021_API_F2837xD_FPU32.lib}
load = FLASHD、
run = RAMD0_1 | RAMGS5、
load_start (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
load_end (RamfuncsLoadEnd)、
run_start (RamfuncsRunStart)、
run_size (RamfuncsRunSize)、
run_end (RamfuncsRunEnd)、
page = 0、align (8)
其他


组{.TI.ramfunc{-l F021_API_F2837xD_FPU32.lib}
load = FLASHD、
run = RAMD0_1 | RAMGS5、

load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
page = 0、align (8)

#endif

其他
组{ramfuncs{-l F021_API_F2837xD_FPU32.lib}}
load = FLASHD、
//run = RAMLS0、
run = RAMD0_1、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
page = 0、align (8)
#endif
#endif



Cla1ToCpuMsgRAM:>CLA1_MSGRAMLOW,type=NOINIT
CpuToCla1MsgRAM:>CLA1_MSGRAMIGH,type=NOINIT

/* SFRA 特定段*/
SFRA_F32_Data:>RAMGS9,CLA = 64

*

必须

为 CLA 分配内存/ CLA /

CLA 访问#64 / CLA / CLA * :
{*。obj (CLAscratch)
。 += CLA_ScratchPad_size;
*。obj (CLAscratch_end)}> RAMLS2


.scratchpad :> RAMLS2
.bss_cla :> RAMLS2


#if defined (__TI_EABI _)
.const_cla :LOAD = FLASHF、
运行= RAMLS6、

RUN_START (Cla1ConstRunStart)、
Load_start (Cla1ConstLoadStart)、
load_size (Cla1ConstLoadSize)、
align (8)
#else
.const_cla :LOAD = FLASHF、
运行= RAMLS6、
run_start (_Cla1ConstRunStart)、
Load_start (_Cla1ConstLoadStart)、
load_size (_Cla1ConstLoadSize)、
align (8)
#endif
#endif //cla_C

//使用 IPC API 驱动程序时需要以下段定义*/
组:> CPU1TOCPU2RAM
{
PUTBUFFER
PUTWRITEIDX
GETREADIDX
}

组:> CPU2TOCPU1RAM
{
GETBUFFER:TYPE = DSECT
GETWRITEIDX:TYPE = DSECT
PUTREADIDX:TYPE = DSECT
}

} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个原因可能是看门狗在到达主函数之前被复位。  在主函数执行所有全局变量的初始化之前调用的_c_int00函数。 如果启用了看门狗并且全局变量的大小较高、则看门狗可能会被复位

    您能否检查 CodeStartBranch.asm 文件中的看门狗是否已启用或未启用。 (在 C2000ware v3.3.0中、我们已将文件更新为默认禁用 ahve 看门狗)

    WD_DISABLE .set 1;设置为1可禁用 WD、否则设置为0

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另请注意此 CPU 的勘误表:内存:有效内存之外的预取

    我可以看到您的 cmd 文件中没有处理此问题。
    我花了一段时间才找到与我们的目标类似的问题。

    如果您从 TI 下载最新的 C2000Ware、您将找到修复了此问题的 cmd 示例。