Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28035、 C2000WARE
您好:
我尝试在 MATLAB 2019b (下面的版本)中创建的 Simulink 模型上运行 PIL、并将其绑定到具有28035卡的开发套件(TMDSDOCK28035)。 我连接了 J9、并使用 USB 电缆连接到开发套件。 当我运行 PIL 仿真时、会出现如下超时错误。 我已验证仿真设置是否设置为"INF"。
出现超时错误:
"已超过从 rtiostream 接口接收数据的10秒超时时间"...
我还连接了串行至 USB 电缆(连接至 J3 Rx 和 GND)、并使用115200bps 的 Putty 来查看是否存在任何串行流量。 没有。 我使用 PuTTY (将 Rx 连接到 Tx)执行了环回测试、并可以查看我键入的内容。
想知道我还能尝试什么?
MATLAB 版本信息:
MATLAB 版本:9.7.0.1296695 (R2019b)更新4.
操作系统:Microsoft Windows 10 Pro 10.0版(内部版本18362)
Java 版本:Java 1.8.0_202-b08,采用 Oracle Corporation Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM 混合模式
----------------------------------------------------
MATLAB 版本9.7 (R2019b)
Simulink 10.0版(R2019b)
控制系统工具箱版本10.7 (R2019b)
Embedded Coder 版本7.3 (R2019b)
定点设计器6.4版(R2019b)
MATLAB Coder 版本4.3 (R2019b)
优化工具箱版本8.4 (R2019b)
信号处理工具箱版本8.3 (R2019b)
Simulink Coder 9.2版(R2019b)
Stateflow 版本10.1 (R2019b)