This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:Matlab 2019b 和 C2000的 Pil 串行流量问题

Guru**** 2536090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908674/tms320f28035-pil-serial-traffic-issue-with-matlab-2019b-and-c2000

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28035C2000WARE

您好:

 我尝试在 MATLAB 2019b (下面的版本)中创建的 Simulink 模型上运行 PIL、并将其绑定到具有28035卡的开发套件(TMDSDOCK28035)。  我连接了 J9、并使用 USB 电缆连接到开发套件。  当我运行 PIL 仿真时、会出现如下超时错误。  我已验证仿真设置是否设置为"INF"。

出现超时错误:

"已超过从 rtiostream 接口接收数据的10秒超时时间"...

我还连接了串行至 USB 电缆(连接至 J3 Rx 和 GND)、并使用115200bps 的 Putty 来查看是否存在任何串行流量。  没有。  我使用 PuTTY (将 Rx 连接到 Tx)执行了环回测试、并可以查看我键入的内容。   

想知道我还能尝试什么?

MATLAB 版本信息:

MATLAB 版本:9.7.0.1296695 (R2019b)更新4.
操作系统:Microsoft Windows 10 Pro 10.0版(内部版本18362)
Java 版本:Java 1.8.0_202-b08,采用 Oracle Corporation Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM 混合模式
----------------------------------------------------
MATLAB 版本9.7 (R2019b)
Simulink 10.0版(R2019b)
控制系统工具箱版本10.7 (R2019b)
Embedded Coder 版本7.3 (R2019b)
定点设计器6.4版(R2019b)
MATLAB Coder 版本4.3 (R2019b)
优化工具箱版本8.4 (R2019b)
信号处理工具箱版本8.3 (R2019b)
Simulink Coder 9.2版(R2019b)
Stateflow 版本10.1 (R2019b)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在咨询 MathWorks 专家、明天就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/790761

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh:

      这仍然不能解决我的问题,但感谢这一建议。

    桑托什:

     当您有任何更新时、请告诉我。  感谢您的帮助、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    您能否运行一些 C2000ware driverlib 示例并检查 SCI 示例是否按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什:

     您能详细说明一下哪一个示例吗? 在文件夹(C:\ti\c2000Ware\C2000Ware_3_02_00_00\examples)中、我看不到我的芯片、即使在其他文件夹中、我也看到了 sci.c、但您是否在 code composer 中提到过这一点?   

    请 建议、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    请查看以下示例:

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2803x\examples\c28\sci_echoback

    此测试通过 SCI-A 端口接收和回波数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    此问题是否已解决? 我们可以闭合线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 MathWorks 合作确定潜在问题、但问题尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    我们将保持线程打开。 让我知道它何时得到解决、以便我们可以从这里将其关闭。