客户报告 、当 ADCIN14引脚上的电压降至-0.45V 时、所有 ADC 转换结果都会一团糟。 您能否帮助解释负电压是如何导致此问题的? 为了芯片的安全、建议将最小电压保持在-0.3V 以内、对吧? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户报告 、当 ADCIN14引脚上的电压降至-0.45V 时、所有 ADC 转换结果都会一团糟。 您能否帮助解释负电压是如何导致此问题的? 为了芯片的安全、建议将最小电压保持在-0.3V 以内、对吧? 谢谢你。
[报价用户="Aki li">客户报告说 、当引脚 ADCIN14上的电压降至-0.45V 时、所有 ADC 转换结果都会一团糟。
在可能的情况下、ADC 输入应保持在 VREFLO 和 VREFHI 之间。 数据表中有一条注释、描述了超过 VDDA 的 ADC 输入电压如何会干扰整个 ADC 行为。 驱动一个低于 VSSA 的负电压将产生一个相似的结果。
[报价用户="Aki li"]您能否帮助解释负电压是如何导致问题的?
ADC 引脚上有以 VSSA 和 VDDA 为基准的内部 ESD 保护二极管。 当向 ADC 引脚施加超出 VSSA - VDDA 范围的电压时、ADC 电源域将受到干扰。
[引用用户="Aki Li">为了芯片的安全、建议将最小电压保持在-0.3V 以内、对吧? 谢谢。[/引述]
正确、低于 VSSA -0.3V 的电压可能会导致物理损坏。