请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S TZCTLDCB 寄存器是否将 DCAEVT1和 DCAEVT2映射到 EPWMxB 或 DCBEVT1和 DCBEVT2? TRM 中的图14-41意味着它映射了 DCBEVT1和 DCBEVT2、但寄存器描述(表14-68)意味着 DCAEVT1和 DCAEVT2?
此外、我是否可以使用 CBC/OST 路径进入 EPWMA/B 触发逻辑(通过 TZCTL2)和 DCAEVT1、2 / DCBEVT1、2通过 TZCTLDCA/B、或者我是否必须选择其中一个?