你(们)好
我想了解有关这些信号 ADCSOCAO 和 ADCSOCBO 的更多信息。
根据 SPRUI33C 参考手册中的理解、这些信号可以通过两种不同的方式在 GPIO 上提供。
它们分别被直接复用至 GPIO8和 GPIO10、并且无需使用 X-BAR 输出即可在各自的 GPIO 上访问。 请参阅第页的表8-5 888
2.通过在所需的输出1-8上选择合适的信号和相关多路复用器(表9-4中的13.1和15.1)、使用 GPIO 输出 X-BAR。 第-9.2.3节页码 996.
这是正确的理解吗?
内部 F280049C ADC 和外部 ADC 上的 ADC SOC 进程是否会同时启动(假设 SOC 配置为由该信号触发)?
最棒的
Amit Mathukiya