This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:针对板载外部 ADC 使用 ADCSOCAO 或 ADCSOCBO 事件触发器。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909499/launchxl-f280049c-using-adcsocao-or-adcsocbo-event-trigger-for-external-adcs-on-board

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

你(们)好  

我想了解有关这些信号 ADCSOCAO 和 ADCSOCBO 的更多信息。  

根据 SPRUI33C 参考手册中的理解、这些信号可以通过两种不同的方式在 GPIO 上提供。

它们分别被直接复用至 GPIO8和 GPIO10、并且无需使用 X-BAR 输出即可在各自的 GPIO 上访问。 请参阅第页的表8-5 888

2.通过在所需的输出1-8上选择合适的信号和相关多路复用器(表9-4中的13.1和15.1)、使用 GPIO 输出 X-BAR。 第-9.2.3节页码 996.

这是正确的理解吗?  


内部 F280049C ADC 和外部 ADC 上的 ADC SOC 进程是否会同时启动(假设 SOC 配置为由该信号触发)?

最棒的

Amit Mathukiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    可以、只需修改 GPIO 多路复用器、即可在两个 GPIO 通道上获取这些信号。  通过设置输出 X-BAR 和 GPIO 多路复用器、您可以在具有输出 X-BAR 线路的其他通道上获取它们。

    如果您认为采样时刻是 S+H 阶段的末尾、则如果您调整 C2000 (和/或外部 ADC) S+H 时间、使触发器限定时间+ S+H 时间匹配、则应该可以同时获取第一个采样。  对于序列中的后续采样、您需要获取外部 ADC 的总 S+H 时间和转换时间、以匹配内部 ADC 的 S+H 时间和转换时间(可能再次调整内部 ADC 的 S+H 时间)。    

    我不确定在上述情况下、内部和外部 ADC 时间之间是否会根据外部 ADC 中触发器鉴定的异步性质存在一些抖动。