主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D
F28335控制卡中有6个 ePWM 通道。 所有6个都是高分辨率 PWM (HRPWM)。 每个通道都有 A 和 B、其中 B 被移180°。 在 F28335上、这些 GPIO 是:
ePWM1A -- GPIO-00
ePWM1B -- GPIO-01
(笑声)
ePWM6A -- GPIO-10
ePWM6B -- GPIO-11
RN3电阻器的作用是什么(来自原理图[R2.2])? ePWM1 - 4通过33R 连接、而 ePWM5、6不是。
在我的应用中、我有2个升压转换器(20kHz 开关频率)和 PWM 逆变器(4kHz 开关频率)。 在这个布置中、升压转换器 PWM 被连接至 ePWM1A 和 ePWM2A、而逆变器桥臂被连接至 ePWM3A/B、ePWM4A/B 和 ePWM5A/B 这意味着一个桥臂在没有电阻器的情况下连接到 GPIO。 就速度或其他方面而言、连接此器件是否存在任何限制? 我可以将升压连接到 ePWM5和 ePWM6 (即不带电阻器)、但这会影响运行、因为这些信号的数量级比逆变器快?
我计划在 PCB 板上集成集线站、因此想提前了解我是否会遇到一些问题。
同样、在 ADC 引脚上、没有在 ADC-A6/A7/B6/B7上安装噪声滤波电容器和 ESD 保护。 幸运的是、我没有使用所有 ADC、因此可以重新排列它们。 对于 PWM、我使用5个 ePWM 块。