This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:帮助了解 ePWM 和 F28335上 RN3电阻器的作用

Guru**** 2530630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908739/tms320f28335-help-understanding-epwm-and-role-of-rn3-resistor-on-f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

F28335控制卡中有6个 ePWM 通道。 所有6个都是高分辨率 PWM (HRPWM)。 每个通道都有 A 和 B、其中 B 被移180°。 在 F28335上、这些 GPIO 是:

ePWM1A -- GPIO-00
ePWM1B -- GPIO-01
(笑声)
ePWM6A -- GPIO-10
ePWM6B -- GPIO-11

RN3电阻器的作用是什么(来自原理图[R2.2])? ePWM1 - 4通过33R 连接、而 ePWM5、6不是。

在我的应用中、我有2个升压转换器(20kHz 开关频率)和 PWM 逆变器(4kHz 开关频率)。 在这个布置中、升压转换器 PWM 被连接至 ePWM1A 和 ePWM2A、而逆变器桥臂被连接至 ePWM3A/B、ePWM4A/B 和 ePWM5A/B 这意味着一个桥臂在没有电阻器的情况下连接到 GPIO。 就速度或其他方面而言、连接此器件是否存在任何限制? 我可以将升压连接到 ePWM5和 ePWM6 (即不带电阻器)、但这会影响运行、因为这些信号的数量级比逆变器快?

我计划在 PCB 板上集成集线站、因此想提前了解我是否会遇到一些问题。

同样、在 ADC 引脚上、没有在 ADC-A6/A7/B6/B7上安装噪声滤波电容器和 ESD 保护。 幸运的是、我没有使用所有 ADC、因此可以重新排列它们。 对于 PWM、我使用5个 ePWM 块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我怀疑添加了这些电阻器是为了降低 EMI 并降低这些 PWM 的边沿速率。  

    ADC 接收到该电路以对其进行保护、因此应将其应用于所有 ADC 通道。 在我们较新的设计中、我们决定将其包含在所有通道上。

    请注意、这是一个 EVM、不适用于任何终端应用。 设计、开发和验证符合其需求的系统完全取决于用户。



    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody。

    不用担心。 我不打算做任何商业计划,这是一个学术研究项目。 在增大逆变器电压和功率时、坞站和 PC 之间的 USB 通信出现问题。 我在前面 的一个问题中被告知 、这可能与地面浮动有关、因此将所有组件放在一个板上(控制和信号调节)似乎是一种合理的方法。

    关于 电阻器:因此、下一步是将 GPIO 与逆变器的电阻器结合使用、而不使用快速开关升压转换器。 在集线站的 J4和 J5连接器上的其他8个通道上添加33R 电阻器应具有与前8个通道上的 RN3相同的效果?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    是的、它的作用非常相似。

    另请注意、有更新的 C2000器件提供了更多功能! 如果您要开始一个新项目、我可能建议您使用 TMDSDOCK28379D 了解 F2837x 系列。 此评估模块还使用可随时购买的较新的"HSEC"连接器。 F28335 controlCARD 使用了 DIMM100连接器、现在很难找到该连接器。 如果您构建自己的基板、最好采用较新的 HSEC 封装。

    查看此处提供的其他一些核心 C2000器件、它们都具有评估模块:    

    尽管如此、F28335是一款出色的器件、如果您已经在其上开发了可重复使用的器件、我可能会坚持使用它。

    此致、
    Cody