This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:连接到目标时出错(Error-1015@0x0)-无法将软件刷写到 TI28069 MCU

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954672/ccs-tms320f28069-error-connecting-to-the-target-error-1015-0x0---unable-to-flash-the-software-to-ti28069-mcu

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

刷写软件时、我收到错误消息"Error connecting to the target (Error-1015@0x0)"。  我仍然能够使用 JTAG XDS110v3调试器连接 MCU。  

MCU:TMS320F28069

CCS:10.1.1版本

两个 MCU 板出现相同的错误。  与 JTAG 的连接正常、问题似乎是器件锁定。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信由于软件编程期间突然断电、控制器已经进入永久锁定状态。 是否有任何方法可以恢复相同的东西?-请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renjith、

    如果器件由于不故意对密码进行编程而被锁定、则该器件被视为永久锁定。  在此情况下、我们无法在此器件上恢复器件。

    但是、在我们考虑处于该状态之前、我想确保情况确实如此。  将 CCS 连接到器件后、您能否打开存储器窗口以显示密码位置。  如果您打开地址 为0x3F 7FF8的存储器浏览器并在窗口中包含0x3F7FFFF、并且"刷新"将读取这些位置。  如果您看到0x0000、则器件被锁定。  如果您看到0xFFFF、则器件已解锁、我们可以进一步调试。

    最棒的
    Matthew