This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SCI 闪存内核

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953878/tms320f28377s-sci-flash-kernel

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已经尝试导入和编译 C:\ti\C2000Ware_3_02_00_00_Software\device_support\f2837xs\examples\CPU1\F2837xS_sci_flash_kernel\cpu01项目。

我遇到编译错误  

闪存内核的 C2000ware 更新版本是否有任何变化? 如何编译此闪存内核程序?

其他示例和 CCS 导入工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 c2000ware 和 CCS 中、此特定项目出现导入错误。 正常的 CCS 导入在这里不起作用。

    在 makefile 中、使用标记 C_SRCS__QUOTED 和 C_SRCS 提及了错误的文件路径。 在更改这些内容后、它就能工作了!

    PICS 会在这些更改之前显示路径。

    希望其他人也能做到这一点,他们也面临同样的问题。