This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:稳定性比较:SPI 和 FSI

Guru**** 2530870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953382/tms320f280049-stability-comparison-spi-and-fsi

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

我们是否对同一波特率下的 SPI 和 FSI 进行过比较?  

我的客户希望选择一个串行端口用于高 EMI 数字电源应用、因此他们希望知道这一点。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    客户机的用例是什么? FSI 和 SPI 是非常不同的协议。 不同用例。 如果通信是 C28x 到 C28x、则使用 FSI。

    如果它是到另一个非 C2000器件的 SPI 连接、则一定要使用 SPI。

    FSI-SPI 兼容模式不是原始 SPI。 它周围有软件封装。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的回答。

    我的客户用例是 F28002x 至 F28004x、此处的 FSI 通信将跨越数字隔离器。 那么、在哪方面、FSI 更好? (这里可能是调节式转换器?)

    您能帮我解决几个问题吗?此处显示 FSI 比 SCI 更稳健?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FSI 将以200Mbps 的速率运行、这是令人难以置信的。 在两个时钟边沿上进行50MHz 时钟+数据传输+ 2条数据线路。

    2.倾斜补偿功能,用于克服在穿过隔离栅时可能损坏数据的延迟。

    3.内置 CRC

    4.发送时数据是打包的,接收时数据是解包的。

    5. ping 帧以确保连接处于活动状态。

    6.内置看门狗计时器以确保连接处于活动状态。

    在稳健性方面、它比原始 UART/SPI 通信先进得多。