This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我们是否对同一波特率下的 SPI 和 FSI 进行过比较?
我的客户希望选择一个串行端口用于高 EMI 数字电源应用、因此他们希望知道这一点。
谢谢
谢尔登
你好、Nima、
感谢您的回答。
我的客户用例是 F28002x 至 F28004x、此处的 FSI 通信将跨越数字隔离器。 那么、在哪方面、FSI 更好? (这里可能是调节式转换器?)
您能帮我解决几个问题吗?此处显示 FSI 比 SCI 更稳健?
谢谢
谢尔登
FSI 将以200Mbps 的速率运行、这是令人难以置信的。 在两个时钟边沿上进行50MHz 时钟+数据传输+ 2条数据线路。
2.倾斜补偿功能,用于克服在穿过隔离栅时可能损坏数据的延迟。
3.内置 CRC
4.发送时数据是打包的,接收时数据是解包的。
5. ping 帧以确保连接处于活动状态。
6.内置看门狗计时器以确保连接处于活动状态。
在稳健性方面、它比原始 UART/SPI 通信先进得多。