您好!
我对 SDFM 模块的时序有疑问。
在我的应用中、SDFM 模块与10MHz SD-C 时钟一起工作。 SDFM 模块与 ePWM 单元的零事件同步。 这工作正常。
现在我已经发现、ePWM 单元的零事件和 SDFM 模块中 AF 位的设置之间存在延迟、这表示 SDFM 模块提供新数据。 我测得的延迟介于520ns 和560ns 之间。
这种延迟是否是系统的?
我想编写一个例程、以便在运行时检查 EPWM 和 SDFM 之间的同步、因为 SDFM 模块的重新同步会在前三个周期(使用 SINC 3滤波器)产生错误的结果。
是否可以依赖延迟时间?
此致
Ralf