This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:有关 TZFRC 寄存器的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907761/tms320f280049-question-about-the-tzfrc-register

器件型号:TMS320F280049

尊敬的团队:

我对这一登记册有一些疑问。 我想通过软件强制关闭 PWM、因此我按如下方式设置此位:

EPwm1Regs.TZFRC.bit.CBC = 1;

我的问题是:当我将该寄存器设置为1时、它是否会在下一个周期中自动清除? 或者如何清除它?

"始终读回0 "是什么意思?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 这是写入1和回读0、由 h/w 自动清零
    这只是用于启动强制跳闸操作的基于软件的事件强制(TZFRC)寄存器。
    如果必须清除跳闸操作(由 TZFRC 启动)、则必须清除 TZFLG 寄存器中的相应标志。