请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280041 当280049切换到280041时、读取 FLSH 地址时出错。 我们看到280041芯片中的数据只能达到0x88000、之后不能写入数据、但是芯片手册中的结束地址是0x8FFFF。
在手册中、0x88000~0x8FFFF 被闪存分频、但在使用仿真器进行烧录后、这部分空间中没有数据。
请帮助分析原因可能是什么?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当280049切换到280041时、读取 FLSH 地址时出错。 我们看到280041芯片中的数据只能达到0x88000、之后不能写入数据、但是芯片手册中的结束地址是0x8FFFF。
在手册中、0x88000~0x8FFFF 被闪存分频、但在使用仿真器进行烧录后、这部分空间中没有数据。
请帮助分析原因可能是什么?
谢谢你