This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:C2000 280041

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953227/tms320f280041-c2000-280041

器件型号:TMS320F280041

当280049切换到280041时、读取 FLSH 地址时出错。 我们看到280041芯片中的数据只能达到0x88000、之后不能写入数据、但是芯片手册中的结束地址是0x8FFFF。

在手册中、0x88000~0x8FFFF 被闪存分频、但在使用仿真器进行烧录后、这部分空间中没有数据。

请帮助分析原因可能是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我记得这是旧版 CCS 中的 GEL 文件错误。  您使用的是哪个 CCS 版本?  请检查更新并安装(如果有)。

    如果没有解决问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好, Vamsi
    您可以再次这样说、这是一个软件版本问题。
    • 再次感谢您的回答。