尊敬的先生:
我们正在开发基于 TMS320F28376S 的 Conntroler 、并且需要在器件获得 VDD 之前对单片进行一些澄清(例如在加电期间)
信号高达3.3V ,但它们在芯片完全上电之前就已经存在了,这种情况是否会影响数据表?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们正在开发基于 TMS320F28376S 的 Conntroler 、并且需要在器件获得 VDD 之前对单片进行一些澄清(例如在加电期间)
信号高达3.3V ,但它们在芯片完全上电之前就已经存在了,这种情况是否会影响数据表?
你好,Nirav,
是的,我所说的是将 JTAG proeb 连接到目标的流程,用于 Blackhawk 的场景(例如 USB2000)
它们会吸出卵泡流
1.连接到 USB 的探测器(例如连接到 PC)
2.将探头(例如14引脚连接器)连接 到断电目标(例如 DSP doenst 具有电源)
为目标供电
当您认为 DSP 的这种情况下的电源序列时,我猜调试探针会将信号路由到从目标发出的信号(例如,直到 VDD 出现)