This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:TMS320F28376S -在 DSP 的 VDDIO 之前进行的单个示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28376S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905401/tms320f28376s-tms320f28376s---singals-exsit-before-vddio-of-dsp

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:

我们正在开发基于 TMS320F28376S 的 Conntroler 、并且需要在器件获得 VDD 之前对单片进行一些澄清(例如在加电期间)

信号高达3.3V ,但它们在芯片完全上电之前就已经存在了,这种情况是否会影响数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它确实违反了 DSP 的电源定序要求。  

    '在为器件供电之前、不能向任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不能向任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。'

    请参阅数据表中的"电源定序"部分。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nirav,

    感谢您的快速响应,因此将 JTAG 探头连接到断电目标也违反了您提到的电源序列,或者它依赖于检测 taeget 端的电源(例如 VDD 引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电源定序要求也适用于 JTAG 引脚。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么它建议如何将 JTAG 探针连接到目标呢? 没有电源? 或连接到功率下的目标?

    制造商建议在没有电源的情况下连接到目标 ,但由于调试探针 具有自己的电源,它将违反 DSP 上的电源序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否讨论了到电路板上14/20引脚接头或 DSP 的 JTAG 引脚连接?

    请参阅数据表中的 JTAG 部分、其中介绍了 JTAG 探针连接要求。 为了将调试探针连接到 DSP、您需要首先为 DSP 供电、然后连接仿真器。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nirav,

    是的,我所说的是将 JTAG proeb 连接到目标的流程,用于 Blackhawk 的场景(例如 USB2000)

    它们会吸出卵泡流  

    1.连接到 USB 的探测器(例如连接到 PC)

    2.将探头(例如14引脚连接器)连接 到断电目标(例如 DSP doenst 具有电源)

    为目标供电  

    当您认为 DSP 的这种情况下的电源序列时,我猜调试探针会将信号路由到从目标发出的信号(例如,直到 VDD 出现)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、以上流量正常。 14引脚连接器应连接到为 DSP 供电的电路板3.3V、因此除非您为 DSP 供电、否则信号不会变为"高电平"。 因此您应该没有问题。

    此致、

    Nirav