This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:使用交流输入+ PFC 驱动三相220V 电机

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902645/tmdshvmtrpfckit-to-drive-a-3-phase-220v-motor-using-ac-entry-pfc

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

我正在阅读 TMDSHVMTRPFCKIT 的数据表

正如我看到的、有三种方法为三相逆变器级提供直流总线电压(1。 直流电源/   2.交流输入/ 3. 交流输入+PFC)。

  使用交流输入(170-250 Vac)+PFC 时、是否可以驱动三相220V 电机?

我知道 220V 电机的正确直流总线为300-320V、  基于升压的 PFC 的标称直流总线输出为390V (Vac_in:170-265)。 因此、 我们无法使用 PFC、因为直流总线电压太高。  

PFC 是否不是用于降低驱动器输入谐波电流的解决方案? 如果没有、您的建议是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PFC 很重要、则查找接受390V 直流总线的电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的问题得到解决、请关闭主题。 谢谢。