请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT 您好!
我正在阅读 TMDSHVMTRPFCKIT 的数据表。
正如我看到的、有三种方法为三相逆变器级提供直流总线电压(1。 直流电源/ 2.交流输入/ 3. 交流输入+PFC)。
使用交流输入(170-250 Vac)+PFC 时、是否可以驱动三相220V 电机?
我知道 220V 电机的正确直流总线为300-320V、 基于升压的 PFC 的标称直流总线输出为390V (Vac_in:170-265)。 因此、 我们无法使用 PFC、因为直流总线电压太高。
PFC 是否不是用于降低驱动器输入谐波电流的解决方案? 如果没有、您的建议是什么?
谢谢