主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在尝试通过观察窗口确认我的 CAN 配置、但似乎没有更新任何寄存器或存储器。
我将以与 C200ware 示例 CAN_loopback_bitfields_cpu01中类似的方式配置 CANA。 我正在设置 CAN_CTL Init 和 CCE 位、并且可以在观察窗口上看到此更新。 当我写入 CAN_BTR 寄存器时、我在观察窗口中观察到寄存器没有变化。 其他寄存器似乎也没有设置、当我通过存储器浏览器观察 CANA 消息 RAM 时、我看到它没有变化。
我还尝试以 C200ware exmaple CAN_external_transmit cpu01中使用的方式设置 CAN_BTR、并观察到类似的结果。
我做了什么错误、或者我错过了什么?
提前感谢您的任何见解。