This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 时钟

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/903809/tms320f28388d-clb-clock

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

对 CLB 时钟有一些疑问:

1) 1) CLB 最大时钟为100MHz、因此 CLBCLKDIV 应为2个或更大的值

2) 2) TILECLKDIV、最大频率是多少? 逻辑块时钟是否可以低于 CLB 时钟?

我们是否有详细文档?

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确的是、有2个分频器将"源"缩放至 CLB CLK。 第一个分频器可提供高达8的分频、而第二个分频器(逻辑块时钟分频器)可提供高达2的分频。 API 的详细信息和配置参数可在 F2838x Driverlib API 用户指南(位于 C2000Ware 内)中找到、如下所示:

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu、

    CLBCLKDIV 是系统时钟(200MHz)的分频器。  

     TILECLKDIV 呢? 是来自系统时钟还是 CLB 时钟?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    TILECLK 是 CLB 时钟的分频器、因此逻辑块时钟可能低于 CLB 寄存器时钟。

    如果我的回复回答了您的问题、请点击位于我帖子底部的"我的问题已解决"按钮。

    此致

    Himanshu