请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
对 CLB 时钟有一些疑问:
1) 1) CLB 最大时钟为100MHz、因此 CLBCLKDIV 应为2个或更大的值
2) 2) TILECLKDIV、最大频率是多少? 逻辑块时钟是否可以低于 CLB 时钟?
我们是否有详细文档?
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对 CLB 时钟有一些疑问:
1) 1) CLB 最大时钟为100MHz、因此 CLBCLKDIV 应为2个或更大的值
2) 2) TILECLKDIV、最大频率是多少? 逻辑块时钟是否可以低于 CLB 时钟?
我们是否有详细文档?
BR、Jordan