请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我申请 C2000 SafeTI 包,因为我看不到"C2000SafeTI
可调 FMEDA 培训"的第3、4和5部分
可以帮帮我吗?
我在哪里找到它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我申请 C2000 SafeTI 包,因为我看不到"C2000SafeTI
可调 FMEDA 培训"的第3、4和5部分
可以帮帮我吗?
我在哪里找到它?
https://training.ti.com/c2000-safeti-tunable-fmeda-training
虽然本培训系列的第1部分和第2部分已公开,但第3、第4和第5部分则随用于 TMS320F2837x/07x 的 C2000 SafeTI软件包一起提供。 C2000 SafeTI
流程 文档将指导您完成申请 C2000 SafeTI
套件访问权限的过程。
基本而言、需要特殊的 NDA、您必须是受支持的客户。 我们不会广泛地提供此材料。