This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 SafeTI 封装

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902384/c2000-safeti-package

我申请 C2000 SafeTI 包,因为我看不到"C2000TmSafeTITm可调 FMEDA 培训"的第3、4和5部分

可以帮帮我吗?

我在哪里找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://training.ti.com/c2000-safeti-tunable-fmeda-training

    虽然本培训系列的第1部分和第2部分已公开,但第3、第4和第5部分则随用于 TMS320F2837x/07x 的 C2000 SafeTITm软件包一起提供。 C2000 SafeTITm流程 文档将指导您完成申请 C2000 SafeTITm套件访问权限的过程。

    基本而言、需要特殊的 NDA、您必须是受支持的客户。 我们不会广泛地提供此材料。