This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 GUI Composer V3中绘制 ADC 数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162870/tms320f28379d-how-to-plot-adc-data-in-gui-composer-v3

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

我想绘制一个来自 AdcResults 的图形数据图;

我可以使用以下"gist"代码在顶部打印散射数据:






但我无法绘制数据。

有人能帮忙。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否导出 GC 项目并将其附加到此线程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我根据要求加入了 GC 项目。

    还有 CCS 代码。

    感谢您的支持。

    布鲁诺

    e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1.zipe2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1_5F00_IHM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将下载并查看。 我会随时向您发布我的进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我成功地在我的问题上取得了进展。

    最后、我现在可以在 GUI 上绘制 ADC 输出=>您将找到相应的 GUI 文件和 CCS。

    但我还有一些关于 GUI Composer 的问题、因为在 V3上很难找到任何文档。

    其余问题如下:

    -on :=> 如何绘制矩阵[Gui_ValueIndex、GuiValueAdcaResults]? 只有"ImplicitX"在"PM_1"字段中才适用于 Gui_ValueAdcaResults。

    -流模型如何工作?

    我在"index.js"和"index.json"中尝试了一些操作、如下所示:  

    bindingRegistry.waitForModelReady ('stream'、2500).then (模型=>{
    //setTimeout ((()=> model.decode('gc-widget-plot-data-points-2d.value')、2500);
    //setTimeout ((()=> model.decode('plot.point.value')、2500);

    但我不能做任何事情!! 疯狂的是、找不到任何文档或帮助。

    只有"pm_1"方法可以用于我。

    .e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_CPU1.zip

    e2e.ti.com/.../8875.F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1_5F00_IHM.zip

    因此、如果您能为我提供有关具有 JavaScipt 的 GUI Composer V3的详细文档、那将会很好。

    提前感谢。

    布鲁诺