您好!
我想绘制一个来自 AdcResults 的图形数据图;
我可以使用以下"gist"代码在顶部打印散射数据:

但我无法绘制数据。
有人能帮忙。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想绘制一个来自 AdcResults 的图形数据图;
我可以使用以下"gist"代码在顶部打印散射数据:

但我无法绘制数据。
有人能帮忙。
提前感谢您。
您好 Ki、
我根据要求加入了 GC 项目。
还有 CCS 代码。
感谢您的支持。
布鲁诺
e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1.zipe2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1_5F00_IHM.zip
您好 Ki、
我成功地在我的问题上取得了进展。
最后、我现在可以在 GUI 上绘制 ADC 输出=>您将找到相应的 GUI 文件和 CCS。
但我还有一些关于 GUI Composer 的问题、因为在 V3上很难找到任何文档。
其余问题如下:
-on :=>
如何绘制矩阵[Gui_ValueIndex、GuiValueAdcaResults]? 只有"ImplicitX"在"PM_1"字段中才适用于 Gui_ValueAdcaResults。
-流模型如何工作?
我在"index.js"和"index.json"中尝试了一些操作、如下所示:
bindingRegistry.waitForModelReady ('stream'、2500).then (模型=>{
//setTimeout ((()=> model.decode('gc-widget-plot-data-points-2d.value')、2500);
//setTimeout ((()=> model.decode('plot.point.value')、2500);
但我不能做任何事情!! 疯狂的是、找不到任何文档或帮助。
只有"pm_1"方法可以用于我。
.e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_ADC_5F00_CPU1.zip
e2e.ti.com/.../8875.F2837xD_5F00_ADC_5F00_epwm_5F00_CPU1_5F00_IHM.zip
因此、如果您能为我提供有关具有 JavaScipt 的 GUI Composer V3的详细文档、那将会很好。
提前感谢。
布鲁诺