This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:CCS 错误

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915566/ccs-tmdshvmtrinspin-ccs-error

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28027F

工具/软件:Code Composer Studio

  HII 先生/女士。。   我们在通过 USB 连接到 PC 时遇到这种类型的错误、我们购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件以及 f2806x 控制卡、我们正在尝试使用片上调试仿真器通过 TI XDS100 v1 USB 调试我的代码、但我们收到此错误、请帮助我解决此错误。

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接来调试 JTAG 连接问题。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您使用的是哪个版本的 CCS?  是否可以检查 Windows 设备管理器是否正确安装了仿真器驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的答复。。 是否有任何适用于 x TI xds100v1 USB 的特殊驱动程序、或是否附带 CCS;如果 CCS 附带此驱动程序、我们如何检查我的 CCS 是否具有此驱动程序? 请帮帮我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 安装还应安装仿真器驱动程序。

    您可以查看:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生。。。 我将安装该驱动程序、尝试进行调试并为您提供更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是较旧的 CCS、我建议安装最新的 CCS (10.0.0)。 这将安装仿真器包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生。。 非常感谢您的快速响应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 最近购买了开发套件:TMDSHVMTRINSPIN。 我们正在尝试使用此套件设置开发环境。我们收到以下提及的错误,请帮我。

     

    • 我们使用 USB 端口将套件连接到直流电源和笔记本电脑。 我们选择了如下屏幕所示的选项(SL#1上的图像)。  这些选择是否适合此套件  TMDSHVMTRINSPIN?
    • 当我们单击 Verify (验证)时:会出现错误('C_ERR_FTDI_open')、如图 e2e.ti.com/.../Dev-Kit-Errors.docxSl#2所示
    • 根据 JTAG 探头故障排除 指示:我们欺骗了设备管理器,发现驱动程序的名称是“USB 串行转换 器 A”,而不是“TI XDS100 通道 A”。  如 SL#3所示。
    •  建议在故障排除 说明中,我们已卸载 XDSserial.EXE。 它显示“Blanck EEPROM”。 如 SL#4所示。
    •  建议在故障排除中 重新编程 VID/PID。 我们下载了 Mprog3.5。 我们找不到名为 XDS100_wUART.EPT 的文件。  但有一个 default.ept 文件(sl#5中显示的 a)。 我们已完成扫描和擦除(sl#6上显示的 A)
    • 我们无法对 EEPROM 进行编程,错误: 找不到设备。 请参阅下一个行动方案。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我之前问过您、让我再问一次。  

    您使用的 CCS 版本是什么?  如果您使用的是较旧的 CCS、是否可以安装最新的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们使用的是 CCS 版本9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以安装 CCS 10吗? 可从此处下载:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    您使用的是外部仿真器还是板载 XDS100?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们购买 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件以及 f2806x 控制卡、我们正在尝试使用片上调试仿真器、通过 TI XDS100 v1 USB 调试我的代码、但我们得到了这个错误。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 该探针获取 USB 以及连接套件、以便使用片上调试仿真器调试代码、同时选择选择选择 TExaS 连接

     仪器 XDS100 v1 USB 调试探针是否正确 SIR?。 以上是我的开发套件映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统上似乎未正确安装 XDS100仿真器驱动程序。 请安装最新的 CCS、它将自动安装驱动程序、并且自 CCS 9以来修复了大量错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 在安装 XDS100仿真器时、我们收到以下错误 e2e.ti.com/.../usb-errors-in-ccs.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 udpate。 我们已按照建议在另一台计算机上安装 CCS10。 但我们似乎有一些问题(可能是驱动程序问题?)

    随  附的带有图像的"开发套件文档"中显示错误。  我们在水平主板上安装了28065 CPU 卡(垂直)。 因此、我们尝试根据用户手册标题" Dev Kit_Motor_TI_QSG_HW_hvmtr_r1p1"更改跳线设置。

    不使用 跳线 J5、J9、请参见图片  1。

    2. 使用跳线 J5、J9:请参见图2。

    请告诉我们一本很好的技术手册、以了解跳线设置以及 probleme2e.ti.com/.../DevKit-Errors.docx 的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能想象一下您是如何从 PC 连接电路板的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,谢谢你的回答

    我们购买了 TMDSHVMTRIN 开发套件,同时我们还购买了 f206x、F2802x、控制卡,我们希望使用 CCS 软件调试代码(LED闪烁)。

    我们在 CCS 中设置以下设置是否正确?(图像1)

    我随附了我们用于开发套件的文档,其中参考手册适用于我们的开发套件,您能不能提供合适的参考手册e2e.ti.com/.../Dev-Kit_5F00_Motor_5F00_TI_5F00_qsg_5F00_hw_5F00_hvmtr_5F00_r1p1.pdf

    我们现在使用的是 TMDSCNCD28027F 控制卡我们不知道它的跳线设置您能否提供与该控制卡跳线设置相关的任何文档

    4.image  是我们从 PC 到开发套件的连接

    您能帮助解决此问题吗

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生,

    我们使用板载 XDS100。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 F28027 CNCD 的原理图。  这没有板载仿真器、因此您需要使用您提到的 Devkit 上的 XDS100。  根据您所附文档中的注释执行此操作:

    当使用一个标准 controlCARD (例如:TMDSCNCD28027F)时、请使用板载 XDS100仿真器  M3-J5上没有跳线来启用 HVKIT 仿真器。

    您是否已将直流电源连接到 M6以为系统供电?  我们可以通过观察控制卡上的 LD1来验证控制卡是否通电。  您是否看到它亮起?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    1. M3和 M6:我们在 M6上插入了15V 适配器、在 M3上插入了 USB 电缆(从笔记本电脑)。 LED 亮起。
    2. CCS 设置: 我们在 Image1中附加了文档(开发套件)、它们是否正确?  
    3. 跳线/开关设置:

    1. TMDSHVMTRINSPIN 加载控制卡 TMDSCNCD28027F。 我们正在使用跳线/开关设置,如 PDF“HVMTR Rev 1p1 Hardware Quick Start Guide”(Ver 1.04)所述。 存在的设置包括: 主 J3、4、5已组装、M3-J5未组装……。  它们是否正确?  
    2. TMDSCNCD28027F: 存在4个开关,我们将 sw1位置1打开,位置2关闭,并且我们不对重发开关进行任何更改,它们是否正确?
    3.  我们将跳线放置在 [Main] J9 和 [Main] J7中间引脚上、使其位于右侧引脚上。我们将这些连接放置在开发套件上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您想要更改 TMDSCNCD28027F 控制卡 SW1上的 POS1和 POS2。  POS1应关闭(向下)、POS2应打开(向上)。  这将使器件处于等待引导模式、并防止执行任何代码、并可能阻止 CCS 连接到 JTAG。

    最棒的

    Matthew