主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28027F
工具/软件:Code Composer Studio
HII 先生/女士。。 我们在通过 USB 连接到 PC 时遇到这种类型的错误、我们购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件以及 f2806x 控制卡、我们正在尝试使用片上调试仿真器通过 TI XDS100 v1 USB 调试我的代码、但我们收到此错误、请帮助我解决此错误。
谢谢您...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
HII 先生/女士。。 我们在通过 USB 连接到 PC 时遇到这种类型的错误、我们购买了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件以及 f2806x 控制卡、我们正在尝试使用片上调试仿真器通过 TI XDS100 v1 USB 调试我的代码、但我们收到此错误、请帮助我解决此错误。
谢谢您...
您好!
请参阅以下链接来调试 JTAG 连接问题。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html
您使用的是哪个版本的 CCS? 是否可以检查 Windows 设备管理器是否正确安装了仿真器驱动程序?
CCS 安装还应安装仿真器驱动程序。
您可以查看:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html
您好!
我们 最近购买了开发套件:TMDSHVMTRINSPIN。 我们正在尝试使用此套件设置开发环境。我们收到以下提及的错误,请帮我。
谢谢你
您可以安装 CCS 10吗? 可从此处下载:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html
您使用的是外部仿真器还是板载 XDS100?
我们购买 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件以及 f2806x 控制卡、我们正在尝试使用片上调试仿真器、通过 TI XDS100 v1 USB 调试我的代码、但我们得到了这个错误。
谢谢你
SIR 在安装 XDS100仿真器时、我们收到以下错误 e2e.ti.com/.../usb-errors-in-ccs.docx
您好!
感谢您的 udpate。 我们已按照建议在另一台计算机上安装 CCS10。 但我们似乎有一些问题(可能是驱动程序问题?)
随 附的带有图像的"开发套件文档"中显示错误。 我们在水平主板上安装了28065 CPU 卡(垂直)。 因此、我们尝试根据用户手册标题" Dev Kit_Motor_TI_QSG_HW_hvmtr_r1p1"更改跳线设置。
不使用 跳线 J5、J9、请参见图片 1。
2. 使用跳线 J5、J9:请参见图2。
请告诉我们一本很好的技术手册、以了解跳线设置以及 probleme2e.ti.com/.../DevKit-Errors.docx 的分辨率
主席先生,你好,谢谢你的回答
我们购买了 TMDSHVMTRIN 开发套件,同时我们还购买了 f206x、F2802x、控制卡,我们希望使用 CCS 软件调试代码(LED闪烁)。
我们在 CCS 中设置以下设置是否正确?(图像1)
我随附了我们用于开发套件的文档,其中参考手册适用于我们的开发套件,您能不能提供合适的参考手册e2e.ti.com/.../Dev-Kit_5F00_Motor_5F00_TI_5F00_qsg_5F00_hw_5F00_hvmtr_5F00_r1p1.pdf
我们现在使用的是 TMDSCNCD28027F 控制卡我们不知道它的跳线设置您能否提供与该控制卡跳线设置相关的任何文档
您能帮助解决此问题吗
谢谢你
这是 F28027 CNCD 的原理图。 这没有板载仿真器、因此您需要使用您提到的 Devkit 上的 XDS100。 根据您所附文档中的注释执行此操作:
当使用一个标准 controlCARD (例如:TMDSCNCD28027F)时、请使用板载 XDS100仿真器 M3-J5上没有跳线来启用 HVKIT 仿真器。
您是否已将直流电源连接到 M6以为系统供电? 我们可以通过观察控制卡上的 LD1来验证控制卡是否通电。 您是否看到它亮起?
最棒的
Matthew
您好、先生、
感谢您的回复。