This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:器件电源电压范围和加电和断电过程中的 GPIO/ePWM 引脚状态

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910578/tms320f28034-device-supply-voltage-range-and-gpio-epwm-pin-status-during-power-up-and-power-down-process

器件型号:TMS320F28034

您好、专家、

对于 F28034有一些问题。

  • 建议的电源电压范围为2.97V 至3.63V、客户想知道降压状态下的电压是否可能低于2.97V、换句话说、当 电压增加或减少时、是否存在迟滞特性导致差异工作范围。

  • 加电断电过程中的 GPIO 状态是什么?  我在   F2803x 数据表中只找到了"复位时、GPIO 引脚被配置为输入"、但没有找到像 F2807x TRM 中的"内部上拉配置要求"部分这样的词语。

请帮您评论问题、尤其是第二个问题? 谢谢!

此致

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]建议的电源电压范围为2.97V 至3.63V、客户想知道降压状态下的电压是否可能低于2.97V、换句话说 、当电压增加或减少时、是否存在迟滞特性导致工作范围差异。 [/报价]

    在正常运行期间、电源电压必须保持在所示的最小值和最大值范围内。 您是指断电吗? 即系统何时断电? 我不理解您所说的"降压状态下的电压变化时"的含义。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haresh、  

    假设电源电压波动、"当电压处于降压变化状态时"表示电压下降、但不会使系统断电。

    有人可以帮助回答第二个问题吗? 谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    如果电压发生波动、它仍然必须保持在 VDDIO 最小值和 VDDIO 最大值之间 如果电压超出此范围、我们无法保证它将继续正常工作、或者它将满足数据表中提到的规格。

    对于第二个问题、这些词仍然适用于 F28035、您应该保持输入为"高"或"低"。 处于中间轨电压将增加电流消耗。F2803x 器件的一个区别是默认情况下仅禁用一些内部上拉电阻(PU)。 请查看 GPxPUD 寄存器、它显示了 PU 的默认状态、0表示 PU 已启用、1表示已禁用。 通常情况下、具有 PWM 功能的引脚在启动时禁用 PU、但规则存在例外情况、因此请查看寄存器。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    这是否仍然是一个问题、或者我们能否关闭此主题?

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody 和 Haresesh、

    您可以关闭它、感谢您的支持。

    此致

    Rayna