您好、专家、
对于 F28034有一些问题。
- 建议的电源电压范围为2.97V 至3.63V、客户想知道降压状态下的电压是否可能低于2.97V、换句话说、当 电压增加或减少时、是否存在迟滞特性导致差异工作范围。
- 加电和断电过程中的 GPIO 状态是什么? 我在 F2803x 数据表中只找到了"复位时、GPIO 引脚被配置为输入"、但没有找到像 F2807x TRM 中的"内部上拉配置要求"部分这样的词语。
请帮您评论问题、尤其是第二个问题? 谢谢!
此致
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
对于 F28034有一些问题。
请帮您评论问题、尤其是第二个问题? 谢谢!
此致
Rayna
Rayna、
如果电压发生波动、它仍然必须保持在 VDDIO 最小值和 VDDIO 最大值之间 如果电压超出此范围、我们无法保证它将继续正常工作、或者它将满足数据表中提到的规格。
对于第二个问题、这些词仍然适用于 F28035、您应该保持输入为"高"或"低"。 处于中间轨电压将增加电流消耗。F2803x 器件的一个区别是默认情况下仅禁用一些内部上拉电阻(PU)。 请查看 GPxPUD 寄存器、它显示了 PU 的默认状态、0表示 PU 已启用、1表示已禁用。 通常情况下、具有 PWM 功能的引脚在启动时禁用 PU、但规则存在例外情况、因此请查看寄存器。
此致、
Cody