This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:InstaSPIN 编译

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917795/ccs-tms320f280041c-instaspin-compilation

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我`m 第一次使用 CCS 和 InstaSPIN 库! `ve、我从 C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00加载了一些示例。 在 Properties->General 的所有示例中,选项 Variant 设置为“Generic C28xx Device”。 在发布版本构建之前、我是否必须将其更改为我的控制器(TMS320F280041C)? 我`ve`s 过这种情况、我收到错误->我认为它与链接器文件有关。 因此、在我尝试切换回 通用 C28xx 器件->再次收到错误。 我如何解决这个问题、或者每次都必须从头开始。 现在、我的项目始终基于示例项目!  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有必要进行调整。 您可以根据其他 F28004x 器件保留自己项目的原始配置、只需根据使用的器件更改项目中的命令链接器文件。