Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280041C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280041C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我`m 第一次使用 CCS 和 InstaSPIN 库! `ve、我从 C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00加载了一些示例。 在 Properties->General 的所有示例中,选项 Variant 设置为“Generic C28xx Device”。 在发布版本构建之前、我是否必须将其更改为我的控制器(TMS320F280041C)? 我`ve`s 过这种情况、我收到错误->我认为它与链接器文件有关。 因此、在我尝试切换回 通用 C28xx 器件->再次收到错误。 我如何解决这个问题、或者每次都必须从头开始。 现在、我的项目始终基于示例项目!
谢谢!