您好!
我正在尝试使用 TMS320F28379D 微控制器设计 PCB。 我已将 PCB 划分为 PWM 的数字部分(具有 DGND)和 ADC 引脚的传感器反馈模拟部分(具有 AGND)。 但是、如何将 DGND 和 AGND 连接到 TMS320F28379D 引脚?
查看 F28379D Launchpad 和 F28379D 控制卡的原理图、两个电路板看起来都只使用一个连接到 TMS320F28379D 微芯片引脚的接地端。 这是为什么? 我对此非常困惑、因为我想 ADC 引脚需要单独的 AGND、因为由于 PWM 的数字电流快速变化、DGND 可能会产生噪声。
假设在 TMS320F28379D 微芯片上只使用一个接地是正确的、这应该是我的 DGND (来自 PCB 上的数字部分)还是 AGND (来自 PCB 上的模拟部分)?
谢谢、
Kevin