This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:禁用 ADC PGA

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916048/ccs-tms320f28054f-adc-pga-disable

器件型号:TMS320F28054F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用3个可编程增益为3、6或11的 ADC 引脚(A1、A3、B1)、但我想禁用 PGA (使用增益为1)。 这是否会产生1的增益? 现在、我正在读取的寄存器中的值远低于预期值(值应为~1.6V、可以看到0-0.3V)。

此外、应用过多增益并使 ADC 引脚饱和是否有任何危险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉登

    F2805x 在不使用支持的增益设置(3、6、11)之一的情况下无法对 PGA 输入引脚进行采样。  禁用 PGA 会影响放大器的断电以及将输入与 ADC 转换器隔离。

    PGA 由 VDDA + VSSA 模拟电源供电、因此其输出将在 VDDA 饱和、ADC 模块可以安全地容忍这种情况。

    您是否考虑过 F28004x 器件系列?  它具有较新的 PGA 设计和更灵活的 ADC 映射、因此某些 PGA 输入也可以在不进行放大的情况下进行采样。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们修改了电路板、使输入电压降低了3倍、从而使我们能够有效地使用3的 PGA