请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28054F 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用3个可编程增益为3、6或11的 ADC 引脚(A1、A3、B1)、但我想禁用 PGA (使用增益为1)。 这是否会产生1的增益? 现在、我正在读取的寄存器中的值远低于预期值(值应为~1.6V、可以看到0-0.3V)。
此外、应用过多增益并使 ADC 引脚饱和是否有任何危险?
谢谢