This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:CLA 函数嵌套

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916441/compiler-tms320f28069-cla-function-nesting

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我的客户正在使用 CCS6.2和 V15.12.3LTS 编译器。

添加了" TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v15.12.0.LTS 用户指南10.4.2 "部分

CLA 编译器支持多个嵌套级别的函数调用。 对两级函数调用的限制已被删除。 如果您使用新的函数调用支持、CLA 编译器现在还支持具有两个以上参数的调用函数。

因此、我的理解是:

CLA 是否支持函数调用的嵌套级别仅与编译器版本相关、但与客户使用的器件无关、对吧?

只要编译器大于 v15.12.0.LTS,不管他使用 F28035、F28069或 F280049,它都支持函数调用的嵌套级别,对吧?

这同样适用于 CLA 中函数的参数编号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Howard Zou"]

    CLA 是否支持函数调用的嵌套级别仅与编译器版本相关、但与客户使用的器件无关、对吧?

    只要编译器大于 v15.12.0.LTS,不管他使用 F28035、F28069或 F280049,它都支持函数调用的嵌套级别,对吧?

    [/报价]

    没错。  嵌套是独立于器件的编译器功能。  

    此致

    Lori