请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我的客户正在使用 CCS6.2和 V15.12.3LTS 编译器。
添加了" TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v15.12.0.LTS 用户指南10.4.2 "部分
CLA 编译器支持多个嵌套级别的函数调用。 对两级函数调用的限制已被删除。 如果您使用新的函数调用支持、CLA 编译器现在还支持具有两个以上参数的调用函数。
因此、我的理解是:
CLA 是否支持函数调用的嵌套级别仅与编译器版本相关、但与客户使用的器件无关、对吧?
只要编译器大于 v15.12.0.LTS,不管他使用 F28035、F28069或 F280049,它都支持函数调用的嵌套级别,对吧?
这同样适用于 CLA 中函数的参数编号、对吧?