This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:有关 TMDSHVMTRPFCKIT 的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911913/tmdshvmtrpfckit-question-about-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

您能否根据28335电机套件的电路图向我解释电流采样电路的原理? 也就是说、将实际电流转换成 ifb-v 的过程是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流感应(分流)电阻器上的电压由运算放大器放大。 该电压信号表示逆变器底部开关打开时的电机电流。 因此、当顶部开关关断且底部开关导通时、该信号的采样处于 PWM 关断时间的中间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    也就是说、仅计算连接底部开关时的电流。 如何计算 顶部开关何时连接且 底部开关何时闭合? 是否有必要计算单相电流的顶部和底部开关的电流?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会对采样方法进行描述。 如果每个 PWM 周期只需要一个电流采样、这是大多数驱动器所做的、那么这种方法就足够了。 如果每个周期需要两个样本、则可能需要执行您所说的操作、因此该硬件将不支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的查询已解析、您能否关闭该线程。 谢谢。