This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:没有足够的空间用于 Cla1Prog

Guru**** 2381830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913986/ccs-tms320f280049-not-enough-space-for-cla1prog

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用3个 CLA 任务处理一个项目、当代码达到一个重要的大小时、我开始出现错误:对于 Cla1Prog、"内存不足"、因此我将链接器命令文件中 RAMLS0的大小从0x800更改为0xE50、并相应地更改了 RAMLS1以减小其大小。 现在可以编译程序并将其复制到 f280049闪存、但 CLA 未运行、我为 RAMLS1减小了 RAMLS2提供了更大的空间、因为 RAMLS1是暂存区、但 CLA 尚不工作、如果我在3个 CLA 任务之一中注释代码、 CLA 正在运行、但我仍然能够让 CLA 为其中的3个运行。

可能会发生什么情况? 我有什么问题吗?

感谢你的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    C28x 需要将存储器块分配给 CLA -您是否添加了代码来执行此操作、与 RAMLS0的分配方式类似?   

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、 配置 CLA 时忘记更改 MemCfg_setCLAMemType 语句

    谢谢 Lori