This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:BQ32002和32.768kHz 晶体谐振器

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911709/tms320f28035-bq32002-and-32-768khz-crystal-resonator

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:BQ32002

下面是我的电路(F28035使用 I2C 引脚与 BQ32002通信)、其中 C36是一个超级电容器。

加电后、我可以在 BQ32002的 VCC 引脚上观察到3.3V 电压。 但是、OSCi 和 OSCO 引脚之间没有任何信号。

为什么晶体谐振器 Y2不工作?

我的电路是否正确?

有什么建议给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen-Gou、

    我将把您的问题移至 BQ32002团队的论坛、因为他们将更好地为您提供帮助。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen-Gou、

    XTAL 是否符合数据表表6.3的规格?

    请注意、示波器探针的典型~pF 负载电容足以阻止晶体振荡器电路的振荡。 如果您探测 OSCO 引脚、请确保使用低电容探头。

    此致、
    通道