This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048:SDFM SINC3与 SINCFAST

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/911937/tms320f280048-sdfm-sinc3-vs-sincfast

器件型号:TMS320F280048

对于 SDFM 模块、与 Sinc3相比、使用 Sincfast 有何优势? 与 Sinc3相比、Sincfast 似乎在相同延迟下降低了分辨率? 例如、在 OSR = 32时、Sincfast 分辨率为2048 (11位)、而 Sinc3提供32768 (15位)、但延迟相同、因为两者的顺序相同。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    与 Sinc3滤波器相比、SincFast 在较低的 OSR 设置(意味着更低的延迟(或)更短的设置时间)下提供良好的性能。 请查看下面的 ENOB 与 OSR 间的关系图。

    此致、

    曼诺伊