This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:完全基于 CLA 的 FCL 库

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910586/tms320f28379d-fcl-library-entirely-on-cla

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们希望在系统中实现 FCL 库。 为此、我们查看了 dual_axis 伺服驱动器 FCL_QEP_f2837x 示例。
在这个示例中、CLA 似乎只用于读取编码器位置和速度(任务1)、针对 IQ 电流运行 PI 控制器(任务2)和清除标志(任务4)。

为什么不在 CLA 上计算克拉克和帕克变换?

如果整个电流环路是在 CLA 上完成的、而 CPU 上的速度和位置环路是在较低频率下完成的、是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其目的是在 CPU 和 CLA 之间以最佳方式拆分函数、以减少总时间。  

    从技术上讲、您可以在 CLA 或 CPU 上实现整个算法、但延迟会稍微增加一点。