This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LVSERVOMTR 套件连接到 LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/927407/launchxl-f28069m-lvservomtr-kit-connection-to-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTR

大家好、我正在尝试使用套件 LVSERVOMTR 设置测试、
 LAUNCHXL-F28069M Launchpad 和 BOOSTXL DRV8305EVM 驱动程序。
 我在正确的位置找不到要连接的文档
 电机套件的 J10和 J4连接器连接到 QEP_B 和 QEP_A 插座  
 Launchpad 上的电感器。

备注:

对我来说、每个连接器上引脚1的标记似乎不正确。 对于 J4、它位于 GND (引脚1)上;对于 J10、它位于相反的位置(引脚5)

您是否有任何文档或答案?

提前感谢