Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, LAUNCHXL-F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTR、
大家好、我正在尝试使用套件 LVSERVOMTR 设置测试、
LAUNCHXL-F28069M Launchpad 和 BOOSTXL DRV8305EVM 驱动程序。
我在正确的位置找不到要连接的文档
电机套件的 J10和 J4连接器连接到 QEP_B 和 QEP_A 插座
Launchpad 上的电感器。
备注:
对我来说、每个连接器上引脚1的标记似乎不正确。 对于 J4、它位于 GND (引脚1)上;对于 J10、它位于相反的位置(引脚5)
您是否有任何文档或答案?
提前感谢