This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIEVM-VIENNARECT:三相 Vienna:为何将反馈连接到两个引脚

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/926564/ccs-tievm-viennarect-three-phase-vienna-why-connect-the-feedback-to-two-pins

器件型号:TIEVM-VIENNARECT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当我查看引脚图时、我发现部分反馈连接到两个引脚、并且只有一个引脚用于收集程序中的反馈

下图:显示了相应的颜色框

有关程序如下:

从该程序中、我们可以知道 VIENNA VBUSPM_pu 对应的引脚为 C2、 VIENNA VBUSMn_PU 对应的引脚为 C4

但是、如图1所示、 VIENIN_VBUSPM_pu 以及 C2和 B4引脚已连接(B4引脚不用于程序采样)

 VIENIN_VBUSMNM_PU  和 C4以及 B5引脚已连接(B5引脚不用于程序采样)

那么、?反馈连接到另一个引脚1 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎两个引脚是冗余的。 C2和 C4足以进行采样。 您可以仔细检查 PCB 并查看是否确实使用了其他两个引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 PCB 并连接了两个引脚、如上图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这可能是因为一些设计上的变化、而您只使用了其中的两个。 它不应影响此参考设计的运行。

    此致、

    陈