请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 各位专家、您好!
我从客户那里得到有关加电顺序的问题。
根据数据表、下面列出了一些要求;
1) 3.3V 电源应一起上电、并在功能运行期间彼此保持在0.3V 范围内。
2) 在斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上。
3) 电源应在10ms 内斜升至满轨、电源斜升速率应大于330V/s
VDD (1.2V)斜坡和 VDDIO (3.3V)斜坡之间的序列限制仅为2.)。 正确吗?
例如、在3.3V 斜坡和1.2V 斜坡之间花费一段时间(100ms ~几秒)是否没有问题?
如果您能给我建议、我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi